This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564b I2S输出设置问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583698/cc2564-cc2564b-i2s-output-setup-problem

部件号:CC2564

你(们)好

我正在尝试将CC2564b设置为I2S (主)。

'HCI_VS_Write_codec_Config (0xFD06)'设置如下。
- FSYNC频率= 8kHz
- PCM频率= 256kHz
-帧同步占空比=0
- FSYNC乘数= 0x00
-通道1数据输出大小=16
-通道1数据输出偏移= 1
-通道2数据输出大小=16
-通道2数据输出偏移= 17

在我的主板上,CC2564b和Atmel相互连接。

当您使用示波器探测器进行检查时,该设置似乎应用正常。

但是,当我听到HFP语音呼叫时,我会听到噪音。

此噪音在回送测试中相同。

我有什么东西不见了吗?

+)如果设置'FSYNC Frequency = 16kHz',我可以听到声音。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您在上面提到了CC256x (主)上的I2S/PCM设置。 从属设备是否配置为相同的设置? 什么是从属I2S配置?

    此致,
    Vihang