请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2564 你(们)好
我正在尝试将CC2564b设置为I2S (主)。
'HCI_VS_Write_codec_Config (0xFD06)'设置如下。
- FSYNC频率= 8kHz
- PCM频率= 256kHz
-帧同步占空比=0
- FSYNC乘数= 0x00
-通道1数据输出大小=16
-通道1数据输出偏移= 1
-通道2数据输出大小=16
-通道2数据输出偏移= 17
在我的主板上,CC2564b和Atmel相互连接。
当您使用示波器探测器进行检查时,该设置似乎应用正常。
但是,当我听到HFP语音呼叫时,我会听到噪音。
此噪音在回送测试中相同。
我有什么东西不见了吗?
+)如果设置'FSYNC Frequency = 16kHz',我可以听到声音。
谢谢你。