请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 TI专家,您好!
如我所知,simone_central可以获得Adv(and scanRsp)数据。 是否可以在扫描中获取attDeviceName (如iOS应用程序)? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
如我所知,simone_central可以获得Adv(and scanRsp)数据。 是否可以在扫描中获取attDeviceName (如iOS应用程序)? 谢谢
您好,Yuhua,
如果要查看可用设备的名称,可以使用"devList[I].localName"。 例如,如果要打印可用设备,可以通过以下方式执行此操作:
Case gap_device_discovery_event:
{
...
如果(扫描Res > 0)
{
uINT8_t i;
对于(i = 0;i < scanRes;I++)
{
system_printf ("设备%s\n\r",devList[i].localName);
这是否回答了您的问题?
此致,
克拉斯
TI专家,您好!
我更改了scanRsp和attDeviceName
static uint8_t attDeviceName[GAGE_DEVICE_NAME_LEN]="1.2345万";
静态uint8_t scanRspData[]=
{
//完整名称
0x06, //此数据的长度
GAGE_ADTYPE_LOCAL _NAME_COMPLETE,
'A',
'B',
'C',
'D',
'E',
我在Android上获得了"ABCDE",在iOS上获得了"1.2345万"。 根据你的建议,我在Central上找到了"ABCED"。 我的问题是:我可以在中环买到“1.2345万”吗? 谢谢