请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题:CC2541中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有带有较旧BLE堆栈1.3 的设备cc2541,2和密钥卡,这些设备正在Play Store上所有可用的第三方应用程序中进行扫描,但另一个在BLE堆栈1.4 上工作的设备CC2541在密钥卡模式下工作,使用堆栈2.1 的设备2650不均匀 在Android应用程序中进行扫描我是否需要更改固件,或者这是移动应用程序中的错误...?
请建议适当的更改。
此致,
ATZ