This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:在Android 7 (moto G4)中未对设备进行getting扫描。

Guru**** 2556120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583556/ccs-cc2650-devices-are-not-gettting-scanned-in-android-7-moto-g4

部件号:CC2650
主题:CC2541中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有带有较旧BLE堆栈1.3 的设备cc2541,2和密钥卡,这些设备正在Play Store上所有可用的第三方应用程序中进行扫描,但另一个在BLE堆栈1.4 上工作的设备CC2541在密钥卡模式下工作,使用堆栈2.1 的设备2650不均匀 在Android应用程序中进行扫描我是否需要更改固件,或者这是移动应用程序中的错误...?

请建议适当的更改。

此致,

ATZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ATZ:

    您是否可以为这两种情况提供OTA嗅探器和同步BT监控日志(1.3 v v 2 Good和v 1.4 v 2 NG)?

    祝你一切顺利