This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:无法在AVPR和BLE之间切换

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578969/cc2564c-can-not-switch-between-avpr-and-ble

部件号:CC2564C

您好,

我们的设备支持双模块蓝牙。
在初始化过程中,我们加载了核心SP + AVPR插件。
根据TI的介绍,AVPR和BLE是专有的。 能够在AVPR和BLE之间切换。
但禁用AVPR后,无法成功启用BLE。
BT芯片返回0xFDDD的"不允许"。 请看一下? 谢谢!

HCI-CMD:未知:0xFD58 +784.052s [长度2]
        00 00                                                 

HCI-EVT:hce_command_complete +784.057s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD58
        状态:成功

HCI-CMD:未知:0xFD92 +784.057s [长度5]
        01 00 01 00                                        
HCI-EVT:hce_command_complete +784.175s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD92
        状态:成功

  
HCI-CMD:未知:0xFD06 +784.176s [长度34]
        00 02 01 80 3e 00 00 01  00 00 00 00 00 00 10 00 00    00 ..........
        00 10 00 00 00 01 00 10  00 11 00 10 00 11 00    ........
        01 00。                                                 


HCI-EVT:hce_command_complete +784.181s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD06
        状态:成功
  
HCI-CMD:未知:0xFD78 +784.181s [长度2]
        01 00。                                                 
HCI-EVT:hce_command_complete +784.183s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD78
        状态:成功
HCI-CMD:HCC_write_voice_setting +784.183s [长度2]
        63.00                                                c.
HCI-EVT:hce_command_complete +784.185s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:HCC_write_voice_setting
        状态:成功
HCI-CMD:HCC_Setup_sync_connection +784.186s [长度17]
        ConnHdl:1 TxBandwidth:8000 RxBandwidth:8000
        08 00 63 00 02 08 00                                 ...
HCI-EVT:hce_command_status +784.189s [长度4]
        状态:成功
        NumHCCCommandPackets:1命令:HCC_Setup_sync_connection
HCI-EVT:hce_sync_connect_complete +784.220s [长度17]
        状态:成功ConnHndl:257 BD_ADDR:FF:8F:F7:3F:FE:E8
        链接类型:eSCO_Connection SlotsBetween:6 SlotsRetrans:4.
        RxPayload:30 TxPayload:30 AirMode:透明
HCI-CMD:HCC_DISCONNECT +784.222秒[长度3]
        ConnHndl:257状态:CONN_TERM_USER_REQ
HCI-EVT:hce_command_status +784.224s [长度4]
        状态:成功
        NumHCCCommandPackets:1命令:HCC_DISCONNECT
HCI-EVT:hce_disconnect_complete +784.237s [长度4]
        状态:成功ConnHndl:257原因:CONN_TERM_LOCAL主机


HCI-CMD:未知:0xFD79 +784.314s [长度0]


HCI-EVT:hce_command_complete +784.318s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD79
        状态:成功

HCI-CMD:未知:0xFD92 +784.319s [长度5]
        00 00 00 00 00                                        


HCI-EVT:hce_command_complete +784.321s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD92
        状态:成功

HCI-CMD:未知:0xFD58 +784.321s [长度2]
        01 00。                                                 
HCI-EVT:hce_command_complete +784.323s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFD58
        状态:成功
HCI-CMD:未知:0xFDDD +784.324s [长度1]
        01。                                                    
HCI-EVT:hce_command_complete +784.325s [长度4]
        NumHCCCommandPackets:1命令:未知:0xFDDD
        状态:CMD_Disallowed
                                   。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否与以下线程相关?
    e2e.ti.com/.../57.4876万

    此外,您能否从初始化中捕获CC256x记录器日志,以涵盖HCI命令和FW日志的完整序列?
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试使用记录器5.0 与TIInit_TIInit.26.ili 6.12 和6.12.26.xml来捕获2564C的固件日志。

    根据processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide, 波特率 应 设置为92.16万,但5.0 logg4不会输出任何内容。

    当波特率为11.52万时,记录器5.0 只输出如下所示的一些内容:

    您知道问题是什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时,当波特率为11.52万时,FW日志显示如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保您是在CC2564C的TX_DBG线路上连接UART到USB电缆,而不是在HCI UART线路上连接。

    波特率应为92.16万。 请仔细遵循用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vihang

    感谢您的提醒。我们在TX_DBG行上犯了一个错误。

    我已上传固件日志。 您能否帮助检查BLE查询失败的原因以及无法再次启动BLE的原因?

    非常感谢!e2e.ti.com/.../FW_5F00_LOG.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vihang

    感谢您的抽出时间,我找到了原因。
    我犯了一个文书错误,将0xFD58作为0xFD5b使用,这导致无法对BLE进行加密。
    现在这个问题已经解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dragon您好,

    很高兴知道您能够找到并解决问题。 感谢您的更新。

    谢谢,
    Vihang