This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:使用2540 dongle的HCI接口的python脚本出现问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583196/cc2540emk-usb-problem-with-python-script-for-hci-interface-with-2540-dongle

部件号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2640CC2540

您好,

我正在运行cc2650作为外围设备,2540 dongle作为主机来测试外围设备。 我从以下链接下载了python脚本(linuxHostTest3):

processors.wiki.ti.com/.../Category:LinuxHostTest3

如使用"D"所述,它执行查找,然后可以使用"e"等建立链路。

我能够通过它进行发现,但它无法建立与设备的链接。

可能的问题是什么? 我还尝试设置 TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf中所述的一些间隙参数

但它仍未建立连接。

请帮我解决问题。 非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用开箱即用的simple_peripheral示例? 如果没有,您能否提供您对项目所做修改的详细信息?

    是否可以尝试使用BTool来查看是否能够连接到外围设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christin,

    感谢您的回复。 我使用了simple外围设备并修改了广告数据,即设备信息服务。

    是的,我可以通过Android上的blesacanner应用程序与cc2640连接。 我也用嗅探器检查过。还可以。

    当我发送链接建立请求时,它显示以下结果:

     C

    与连接相关的值也为零。  



    正在等待您的友好回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以尝试将Btool与CC2540加密狗一起使用进行测试? 由于您只是使用CC2540加密狗来测试外围设备,因此使用Btool更好,更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christin:

    感谢您的建议。 我在文件夹\Texas Instruments 1.4 中找不到2.2。 您能告诉我从哪里下载吗?
    我将尝试使用Btool进行测试,但也想使用python脚本进行测试。 现在我可以连接到它,但它没有提供正确的连接间隔值。任何指南可能是什么问题?


    此致