This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:新的IOS应用程序无法连接到IBM IoT云

Guru**** 2967080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582962/cc2650stk-new-ios-app-no-connectivity-to-ibm-iot-cloud-possible

部件号:CC2650STK

您好,

我使用TI的Sensortag,通过内置预配置的Quickstart连接从IOS设备连接到IBM的物联网平台。 以下收据不再适用于IOS上的最新TI应用。 我使用应用程序向客户和学生展示如何将传感器数据集成到云中。

developer.ibm.com/.../

Apple Appstore中有2个版本的应用程序:
SimpleLink Starter版本4.92 内部版本198
TI SensorTag版本5 (Build 214)

他们都不能连接到IBM IoT平台快速启动,只有带快速启动的Android应用程序可以正常工作。

"推送至云"滑块工作正常,但云始终有黑色叉号,表示无连接。 我在iPad和iPhone上试用过IOS 10.2 1,运气不好。 由于无法安装旧的应用程序,我不得不使用Android版本,但我将与许多传感器标签一起参加研讨会的许多人都使用iPhone。

感谢您的事先帮助,

Ren é Meyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只在iPhone 7 Plus上测试了同一个SimpleLink Starter应用程序,它工作正常。 您在iPhone上使用3G/4G网络还是使用WiFi?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yikai:

    感谢您的回复,您正在使用哪个版本的应用程序?

    您是否连接到云?

    我使用了Wifi和3G/4g。

    此致,

    Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpleLink Starter版本4.92 内部版本198
    Sensortag FW是BLE Stack v 2.2 .1中预构建的cc2650stk_sensortag_rel.hex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在iOS 10.2 上试用了相同版本的应用程序。1使用4.9 2 Build 198,但无法从iPhone 6s或iPad Pro连接到云,iPad 2 Air无法连接到云。 您能否发布您的工作云连接的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是他们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我必须承认,我真的很不明白为什么它不能在3种不同的iOS设备上工作,甚至有来自不同提供商的iNet连接。

    请问您的IOS版本是什么?

    我的Sensortag具有以下固件,但我认为这不是固件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的iOS版本是10.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 您能否共享FW bin文件,以便我可以尝试通过IOS应用程序进行OTA更新? 我想使用您在Sensortag上使用的相同固件。 我无法使用十六进制文件,因为我没有Windows机器来安装SDK和编程器,但OTA可与IOS应用程序配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能在SimpleLink Starter App中使用OAD从ME升级二进制文件 您必须使用Flash Programmer 2和CC-DEVPACK-Debugger来更新FW。