请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题: CC2541中讨论的其他部件
尊敬的TI专家:
我的一位客户想知道CC2640R2F是否同时用作HID和 Simple _peripheral。
例如,CC2640R2将 HIDEmuKbd 作为键盘仿真 , 并被 Android系统识别;同时 ,Android上的应用程序还可以从 相同的CC2640R2芯片中查找简单的GATT配置文件,并在其上查找读/写特性。
如果无法 实现,他们可能需要2个CC2640R2F,一个用于HID,另一个用于 简单GATT, 这将 增加成本,功耗,大小,甚至可能会增加BLE PHY干扰。
您能否就此 案例提供一些建议? 非常感谢。