This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:HID与simple外围设备共存?

Guru**** 2554860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583104/cc2640r2f-hid-co-exist-with-simple_peripheral

部件号:CC2640R2F
主题: CC2541中讨论的其他部件

尊敬的TI专家:

我的一位客户想知道CC2640R2F是否同时用作HID和 Simple _peripheral。

例如,CC2640R2将 HIDEmuKbd 作为键盘仿真 , 并被 Android系统识别;同时 ,Android上的应用程序还可以从 相同的CC2640R2芯片中查找简单的GATT配置文件,并在其上查找读/写特性。

如果无法 实现,他们可能需要2个CC2640R2F,一个用于HID,另一个用于 简单GATT, 这将 增加成本,功耗,大小,甚至可能会增加BLE PHY干扰。

您能否就此  案例提供一些建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需在同一个项目中创建两个配置文件。 示例:检查具有HID报告的hid_adv_remote项目也具有专有音频配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Christin:
    感谢您的回复。 在HID设备与Android手机配对和绑定后,我的客户尝试了CC2541。 应用程序无法查找和控制其他GATT特性。 我不知道这在CC2640R2F中是否可以解决。 此设备是否存在相关问题或BLE协议无法支持此类应用程序? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定Android应用程序正在尝试发现简单配置文件? 是否可以附加嗅探器日志?