This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA BLE特性通知属性

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096338/cc2650moda-cc2650moda-ble-characteristics-notification-property

部件号:CC2650MODA

我有一个应用程序需要通过BLE发送ADC数据。 我正在使用一个简单外围示例,其中特征4具有notify属性。 在开发者指南中,我找到了以下部分-

0x002B是SimpleProfileChar4客户端特征配置。 此配置的UUID为0x2902 (蓝牙定义)。 通过写入此属性,GATT服务器可以为通知(写入0x0001)或指示(写入0x0002)配置SimpleProfileChar4。 将0x0000写入此属性将禁用通知和指示。

要在该配置上写入,我将提供服务UUID - FFF0和Char UUID 2902。 但使用这些设置时,我的应用程序不响应并崩溃。 谁能告诉我使用NOTIFY函数的正确UUID是什么? 请找到随附的图像以供参考。

profile

app settings

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在您共享的映像上,要写入的客户端特征配置似乎具有句柄0x002B。

    我建议首先确认您已成功启用未修改示例上的通知/指示。

     此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 应用程序端出现问题。 现在我需要2个通知特性。 那么,您能否告诉我要添加哪些函数才能获得notify属性。 (我正在从simple_peripheral示例更改CHAR2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您似乎打开 了一条新的线程 来讨论您的新问题-感谢您的参与。

    我会回答。

    此致,