请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650MODA 我有一个应用程序需要通过BLE发送ADC数据。 我正在使用一个简单外围示例,其中特征4具有notify属性。 在开发者指南中,我找到了以下部分-
0x002B是SimpleProfileChar4客户端特征配置。 此配置的UUID为0x2902 (蓝牙定义)。 通过写入此属性,GATT服务器可以为通知(写入0x0001)或指示(写入0x0002)配置SimpleProfileChar4。 将0x0000写入此属性将禁用通知和指示。
要在该配置上写入,我将提供服务UUID - FFF0和Char UUID 2902。 但使用这些设置时,我的应用程序不响应并崩溃。 谁能告诉我使用NOTIFY函数的正确UUID是什么? 请找到随附的图像以供参考。