This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCH XL-CC2650:CC2650启动XL项目0

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094505/launchxl-cc2650-cc2650-launch-xl-project-zero

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

我正在尝试从简化中运行项目零,但每当我尝试bulid和调试项目时,都会遇到很多错误,我不确定如何使项目零运行。  

说明资源路径位置类型
无法生成项目。 引用的项目'project_zero_stack_cc2650'包含build_errors。project_zero_app_cc2650launchxl project_zero_app_cc2650launchxl问题

说明资源路径位置类型
gmake:***[All] Error 2 project_zero_stack_cc2650 C/C++ problem
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c'的规则,需要'启动/iCall_startup.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/common/cc26xx/ncpi/stack/npI.c'的规则,需要该目标'npi/npI.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/onboard.c'的规则,需要它的是'tools/onboard.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/common/hal_assete.c'的规则,需要'HAL/Common/hal_Assert.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c'的规则,该目标是'HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.obj'所需要的。project_zero_stack_cc2650++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c'的规则,该目标是'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wrapper.obj'所需要的。project_zero_stack+ccproblem
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wraper.c'的规则,该目标是'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_RTC2650_wrapper.obj'所2650所需要的。project_zeral_stack+_ccproblem
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c'的规则,该目标是'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_Trng_wrapper.obj'所需要的。project_zero_cstack问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_bufmgr.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c'的规则,需要'OSAL/osal_cbtimer.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_clock.c'的规则,需要'OSAL/osal_clock.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有规则使目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_memory_iCall.c'成为'OSAL/osal_memory_iCall.obj'所需要的目标。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_pwrmgr'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_timer.c'的规则,需要'OSAL/osal_zero.obj'。project_timer_stack_cc2650C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal.c'的规则,需要'OSAL/osal.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有规则生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/mc/CC26xx/osal_SNV_wrapper.c',需要该目标为'OSAL/osal_SNV_2650/wrapper'。project_zeral_stack_ccobx/C/C+问题
gmake [1]:***没有规则生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_iCall_ble.c',需要'启动/osal_iCall_ble.2650'。project_zero_stack_cccc/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/host/gattservapp_util.c'的规则,需要该目标的是'profiles/gattservapp_util.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/iCall/stack/ble_dischart.c'的规则,ICallble/ble_dischart.obj'需要该目标。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/stack/ble_user_config.c'的规则,需要'启动/ble_user_config.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gap.c'的规则,需要'profiles/gap.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gapbondmgr.2650'所需的规则。project_zero_stack_ccobjC/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/ROM/R1/common_rom_init.c'的规则,需要'启动/common_rom_init.obj'。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/ROM/R1/ROM_init.c'的规则,需要'启动/ROM_init.obj'。project_zero_stack_ccC/C++问题
gmake[1]:目标'main-builb'由于错误而没有重制。project_zero_stack_cc2650 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在C:\ti/simplelink/文件夹中安装了ble-SDK_2_02_01_18,并使用TI v 5.2 9编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前使用 的是TI v.5.2 9,但是我的ble SDK是 ble.sdk_2_02_07_06,我是否需要 ble.sdk_2_02_01_18?我可以在哪里找到下载它,因为每当我查找它时,它只允许我下载最新版本  

    谢谢,Abe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 BLE-stack-archive下载BLE_SDK_2_02_01_18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载 了ble_sdk_2_02_01_18 ,但我收到了更多错误,甚至尝试从 ble_sdk_2_02_01_18导入项目 时 也没有项目零

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650的ProjectZero包含在 cc2650简化学院1.11 中 ,可 从此处下载。下载并安装 cc2650 simplelink academy 1.11 后,您可以从C:\simplelink_acady_01_11_00_0000\modules\projects\bl_projectzero导入projectzero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abe:

    我建议您将 CCStudio降级 为BLE项目零应用程序的已测试和验证版本。  此外,请避免在工作区或SDK安装目录中使用空格。

    此致,
    Ryan