This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在cc2564中将HFP 1.6 数据路由到UART

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1097815/cc2564moda-how-to-route-the-hfp-1-6-data-on-to-uart-in-cc2564

部件号:CC2564MODA

你(们)好

我们必须将HFP数据路由到UART,我们能够将A2DP数据传输到UART上,并且能够播放歌曲,但在调用时,我们无法在UART上看到任何数据, 但是,在配置编解码器后,我们能够看到PCM上的数据,并且我们已经使用  环回方法验证了HFP数据。

根据上图,我们可以将HFP路由到UART。 您能否提供脚本或命令将HFP数据路由到UART?

谢谢,此致,

Shiva Sagar。