请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2564MODA 你(们)好
我们必须将HFP数据路由到UART,我们能够将A2DP数据传输到UART上,并且能够播放歌曲,但在调用时,我们无法在UART上看到任何数据, 但是,在配置编解码器后,我们能够看到PCM上的数据,并且我们已经使用 环回方法验证了HFP数据。
根据上图,我们可以将HFP路由到UART。 您能否提供脚本或命令将HFP数据路由到UART?
谢谢,此致,
Shiva Sagar。