您好,
我对SimpleNP示例和Host测试示例有了一些了解。
如果我错了,请纠正我,
simpleNP是一个包含BLE堆栈的示例,能够通过 SPI通信与应用程序配置文件进行通信。
主机测试示例也是具有BLE中央,外围设备和广播器功能的独立示例。
现在,我如何使用blestack上的simplenp示例来增加我的范围。(版本4)
如果将BLE版本从4更改为5, 那么哪个示例需要在ble5stack上仅考虑相同的simpleNP示例?
主机测试示例是否是正确的选择,如果是,要使其与simplenp相同,需要进行哪些修改?
这些是目前阻碍我发展的因素,请帮助我提出您的建议。
谢谢,此致,
Manoj.ch