This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SimpleNP示例和HostTest示例是否工作相同?

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099792/cc2640r2f-is-simplenp-example-and-hosttest-example-works-same

部件号:CC2640R2F

您好,

我对SimpleNP示例和Host测试示例有了一些了解。

如果我错了,请纠正我,

simpleNP是一个包含BLE堆栈的示例,能够通过 SPI通信与应用程序配置文件进行通信。

主机测试示例也是具有BLE中央,外围设备和广播器功能的独立示例。

现在,我如何使用blestack上的simplenp示例来增加我的范围。(版本4)

如果将BLE版本从4更改为5, 那么哪个示例需要在ble5stack上仅考虑相同的simpleNP示例?

主机测试示例是否是正确的选择,如果是,要使其与simplenp相同,需要进行哪些修改?

这些是目前阻碍我发展的因素,请帮助我提出您的建议。

谢谢,此致,
Manoj.ch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    simpleNP是一个包含BLE堆栈的示例,能够通过 SPI通信与应用程序配置文件进行通信。

    主机测试示例也是具有BLE中央,外围设备和广播器功能的独立示例。

    [/引述]

    simple_np和host_test示例均可配置为使用UART或SPI。

    现在我可以如何使用blestack上的simplenp示例来增加我的范围。(版本4)[/报价]

    选项是增加TxPower或使用增益较高的天线。

    如果将BLE版本从4更改为5, 那么在相同的堆栈上需要考虑哪个示例?

    您可以考虑将示例移植到ble5stack (请参见 迁移指南),也可以使用host_test示例。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!!!

    简单407.5507万简单_np和host_test示例均可配置为使用SPI/UARUART[引用]。

    配置UART或SPI时没问题,结果是否相同?

    我在BLEstack中有一个现有项目,以simpleNP为例。 现在我打算升级到BLE5stack,所以这里我没有找到ble5stack中的任何simpleNP示例。

    为了进一步了解,需要选择哪个示例,以与simpleNP相同?

    407.5507万]选项是增加TxPower或使用天线[报价更高]。

    我使用的最大Tx功率为5dBm,并且可以获得高达71英尺的范围。  

    我需要更多范围,这就是我想要更新BLE5stack的原因。

    </s>407.5507万

    您可以考虑将示例移植到ble5stack (请参见 迁移指南),也可以使用host_test示例。

    我希望这将有所帮助,

    [/引述]

    本示例提供了从一个SDK移植到另一个SDK的同一示例的相关信息。 现在,如果我想为不同的示例执行此操作,我该怎么做?

    谢谢和翻新,

    Manoj。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    simple_np示例基于simple_peripheral示例。 因此,请将新项目建立在简单外围设备示例上,并移植指南中提到的不同元素。

    我希望这将有所帮助,

    此致,