This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:默认TX电源/ 10 BDM问题

Guru**** 2950360 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1100051/cc2652p-default-tx-power-10-bdm-issues

部件号:CC2652P
主题中讨论的其他部件:sysconfig,, CC1352P

我正在检查射频分析仪上定制板的输出功率。  

根据观察结果,我可以看到,在增加发射器板的距离时,RF功率会增加。 我看到在3 m 上它以10 dBm的功率传输,而在1 m 上它以6 dBm的功率传输。

i正确。 默认情况下,我希望始终以10 dBm设置传输数据。

以下是在sysconfig端完成的设置:-  

1. TX已使用- CC2652P定制板

2.使用处方- CC1352P Launchpad

3.默认Tx功率 - 0

4.高PA Enbled和Tx功率设置为10 dBm

将Default Tx Power (默认Tx功率)设置为0 dBm时,控制器会对其进行控制。 如果将相同设置为10 dBm,那么即使在3 m 距离时,也会将其设为默认值10 dBm吗?

关于最大功率的其他建议?

有关详细信息,请参阅我的旧线程- CC2652P:TX电源输出/范围问题-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E支持论坛


此外,您是否有任何类型的指南可用于sysconfig的不同参数。 我在i选项卡中看不到太多可用信息。 其中一些甚至没有i选项卡。
如果您可以发送任何文档,详细说明sysconfig参数及其实际使用情况,那将是非常好的。



此致,
安杰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit,

    由于您使用的是RF分析仪,您是否可以尝试使用SmartRF Studio 7进行测试? 这将帮助您在完全控制对讲机的同时,将代码与硬件隔离,并使用不同 协议(包括BLE)执行测试。 用户指南如图所示:

    https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/help/html/srfstudio.html

    2652 -10-bdp-issues]将默认Tx功率设置为0 dBm,使其由控制器控制。 如果将相同设置为10 dBm,那么即使在3 m 距离也会将其设为默认值10 dBm吗?[/QUOT]

    代码上的功率设置与距离无关:这是设备无线电处的输出。 关于测量本身,您可能缺少的一个方面是多路径干扰,这可能发生在辐射测试中,具体取决于消声室外部。 这使得在不了解环境的情况下回答您的问题非常困难,因此测试是您的最佳方法。  

    此外,如果您的自定义板具有连接器(SMA,U.FL),您也可以通过执行传导测试来验证设置-这将允许准确验证对讲机输出的功率。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Desouza,

    我知道在 消声室外测试传感器会造成干扰。 但我们要确保我们的房间完全 关闭,不显示BLE网络,我们通过将Tx靠近RF分析仪接收器来检查峰值,并看到峰值上升/变化,因此我们确认信号是我们的BLE, 我们确保传感器是唯一接近Rx的2.4 GHz信号,因此最大信号强度与我们的主板一起使用,并使用最大峰值检测。

    我们使用的SDK 4.1 不支持PA I guess (如所附线程中所述),我 将SDK升级到5.1 ,虽然没有在 RF分析仪上测试,但我检查了RSSI并看到了改进, 我还看到了电流消耗,它增加了近22mA的两倍。 我对车辆环境进行了一些测试 ,但没有发现任何改进,但如果我将Rx天线带到车辆外,我可以看到数据。

    仅供参考-我们的4个定制主板CC2552P是Tx,具有10 BDM电源和1个Rx,位于CAR CC1352P4 Launchpad内。 但我没有看到任何改善。  
    我使用了launchpad的SMA天线端口,结果甚至是最差的。


    10 dBm不足以传递这些厚金属板。 如果是这样,您可以提出一些建议,以便我们可以通过这些建议获取内部数据(我们的数据频率更长)。  
    我们确实有 (SMA,U.FL) ,但我认为我们的主板现在以10 dBm的功率传输。

    另外,请告诉我我们是否可以在此处使用接收天线分集方法,以便我们拥有2根天线并通过 一个组合器(2.5 GHz),该组合器将连接至RX Launchpad CC1352P的SMA引脚。
      
    上图为接收器多样性

    组合器的示例


    注:以上图像仅用于示例目的。

    此致,
    Ankit Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit,

    请对延误表示歉意。 正如我在先前的答复中所提到的,多路径反射和分散可能导致功率测量的变化,即使在屏蔽法拉第的外壳内部也是如此。 由于您正在进行辐照测试,因此很难在本地复制您的任何结果,因此我恐怕无法接受。

    I2652 -10-bdp-issues/4076867#4076867"]I检查407.6867万检查了407.6867万了RSSI并看到了改进,我还看到了当前功耗,并且它增加了将近22mA。 我对车辆环境进行了一些测试 ,但没有发现任何改进,但如果我将Rx天线带到车辆外,我可以看到数据。[/QUOT]

    根据当前功耗,我可以推断+10dBm PA已启用,但我不确定您所说的"如果我将Rx天线带到车外,我可以看到数据"。 这是否意味着您无法在车内接收任何物品? 如果您的发射器(或发射器?) 在车辆外部,则上述相同的原则适用:衰减和/或反射可能导致问题。

    FYI -2652 -我们407.6867万我们的407.6867万的4个定制主板CC2552P是Tx,具有10 BDM电源和1个CC52Car Launchpad的Tx接口。 但我没有看到任何改善。  
    我使用了launchpad的SMA天线端口,结果甚至是最差的。[/QUOT]

    我想您一次只使用一个发射器,对吧?

    另一个注意事项:SMA端口通常与我们的启动板上的RF路径断开-您只需翻转板上的电容器即可。 此外,它与外部天线不匹配,因此可能产生较低的输出功率。

    102652 -10-bdp-issues/4076867#4076867"]10 dBm407.6867万 dBm不407.6867万不足以传递这些厚金属板。 如果是这样,您可以提出一些建议,以便我们可以通过这些建议获取内部数据(我们的数据频率更长)。  [/引述]

    接地的金属外壳将阻挡其上的任何无线电波。 我们通常有一个小开口,用于通过同轴电缆。

    2652 -10-bdp-issues/4076867#4076867"]请407.6867万请告诉407.6867万告诉我我们是否可以使用接收分集式方法,以便我们有2根天线 通过CC52P天线连接到2.5 ( 报价为13P的集成器)

    我没有在我们的设备上使用Rx天线多样性应用程序,但一位同事提到,其中一个缺点是RF路径(组合器固有)上的插入损耗约为3.5dBm。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    zhj zhang 说:
    2652 -10-bdp-issues/4082103#4082103"]根据408.2103万根据当前408.2103万当前功耗,我可以推断+10dBm PA已启用,但我不确定"如果我可以看到车外天线"您的数据,我不知道我可以看到"的含义。 这是否意味着您无法在车内接收任何物品? 如果您的发射器(或发射器?) 在车辆外部,则上述相同原则适用:衰减和/或反射可能导致问题。[/QUOT]

    我们的TX (4个)放置在车外。 和1 RX汽车内部。 通过使用此方法,我们无法以每秒100个数据包的速度在车内获取所有4个TX数据。 我将天线带到车外,我收到的数据比90 % 多。 但是当我在车顶下方的车内使用Rx天线时,我发现数据会减少。 如果我不得不特别指出,我看到3个传感器的百分比更低,1个传感器没有连接。 我在内部看到的数据较少,而在外部看到的数据很好。

    zhj zhang 说:
    2652 -10-bdp-issues/4082103#4082103"]我408.2103万我认为408.2103万认为您一次只使用一个发射器,对吗?

    否,我们同时使用所有4个TX,仅1个RX,即RX每秒必须接收400个数据。

    zhj zhang 说:
    \n2652 -10-bdp-issues/4082103#4082103]\n另408.2103万另一408.2103万一个注:SMA端口通常与我们的启动板上的RF路径断开连接-您只需在电路板上翻转电容器。 此外,它与外部天线不匹配,因此可能产生较低的输出功率。[/QUOT]

    是的,我理解这一点,并且已经进行了必要的更改。

    zhj zhang 说:
    2652 -10-bdp-issues/4082103#4082103"]接408.2103万接地408.2103万地的金属外壳将阻挡其上的无线电波。 我们通常有一个小开口,通过同轴电缆。[/QUOT]

    但我们的天线RX位于车辆环境中。


    此致  

    [/quote][/quote]