This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:PTM测试

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2642R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1101542/cc2541-ptm-test

部件号:CC2541
主题中讨论的其他部件: CC2642R

您好,,队

客户有问题:

现在,我们需要您告诉我们哪些固件可以刻录到PTM模式,哪些引脚可以连接,以及哪些仪器可以连接以进行无线共存测试。

在您发送的TI论坛中,这些回复更多地与一些TI芯片研发人员沟通。 作为非专业人士,我们没有这样的研发技术水平,无法理解其内容。

谢谢

此致

交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    您能否具体说明客户为何对启用PTM感兴趣,以及如何使用PTM?

    PTM (生产测试模式)是一种使设备能够接收蓝牙规格定义的HCI命令子集的方法。 HCI命令应通过UART发送。 通常,蓝牙测试仪用于发送这些命令,发送所需的无线电信号以及测量CC2541发送的无线电信号。 根据生产中测试的确切元件,可以考虑使用不那么先进的工具。

    PTM可能与测试无线共存不完全相关。 通常,蓝牙测试命令(在PTM中使用)不是为了正确支持共存。 换言之,在测试模式下,系统可能无法通过共存测试,而在其他模式下成功。

    最后但并非最不重要的是,我很惊讶您使用CC2541实现共存。 对于此类应用,我们建议使用CC2642R。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Cl é ment

    感谢您的回复。

    客户只希望TI提供进入PTM的固件,因为需要进行身份验证。

    我把这封邮件寄给了客户,但是客户不了解操作步骤。 他们需要逐步指导如何进入PTM模式或DTM模式。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/96.1239万/cc2540-ptm-cc254x?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC<xmt-block0>25402541 % 20PTM

    您能否提供支持? 他们需要直接刻录固件和硬件连接方法。

    此致,

    交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我担心TI不能为客户构建自定义软件。

    利用 此线程的方法 是正确的。

    感谢您的理解。

    此致,