主题中讨论的其他部件: CC2642R
您好,,队
客户有问题:
现在,我们需要您告诉我们哪些固件可以刻录到PTM模式,哪些引脚可以连接,以及哪些仪器可以连接以进行无线共存测试。
在您发送的TI论坛中,这些回复更多地与一些TI芯片研发人员沟通。 作为非专业人士,我们没有这样的研发技术水平,无法理解其内容。
谢谢
此致
交水
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jiahui,
您能否具体说明客户为何对启用PTM感兴趣,以及如何使用PTM?
PTM (生产测试模式)是一种使设备能够接收蓝牙规格定义的HCI命令子集的方法。 HCI命令应通过UART发送。 通常,蓝牙测试仪用于发送这些命令,发送所需的无线电信号以及测量CC2541发送的无线电信号。 根据生产中测试的确切元件,可以考虑使用不那么先进的工具。
PTM可能与测试无线共存不完全相关。 通常,蓝牙测试命令(在PTM中使用)不是为了正确支持共存。 换言之,在测试模式下,系统可能无法通过共存测试,而在其他模式下成功。
最后但并非最不重要的是,我很惊讶您使用CC2541实现共存。 对于此类应用,我们建议使用CC2642R。
此致,
您好,Cl é ment
感谢您的回复。
客户只希望TI提供进入PTM的固件,因为需要进行身份验证。
我把这封邮件寄给了客户,但是客户不了解操作步骤。 他们需要逐步指导如何进入PTM模式或DTM模式。
您能否提供支持? 他们需要直接刻录固件和硬件连接方法。
此致,
交水