您好 TI
我们的 AP/路由器产品已将 CC2652R1用于 BLE 并运行"host_test" FW 映像(从 TI CC13x2_26x2 SDK 构建)
目前、我们必须在实验室中通过具有 BLE 的韩国 EMC 认证、为此要求、CC2652 BLE 应在"正常运行条件"下执行
我已经向实验室确认 了"正常运行条件"、这意味着将 CC2652R1 BLE 作为外设角色处理并将"广播"信号发送出去、
同时、实验室可以在任何手机中使用常用的"BLE 工具"对其进行扫描。
因此、请分享(CC2652R1)将 CC2652R1配置为外设模式并 启用 广播信号输出的完整 HCI 命令和设置流程。
谢谢你
Danny
( 来自实验室的 EMC BLE 要求反馈)
它描述了应在正常工作条件(即正常模式)下执行测试。
시험 구성 μ A
내성 시험 조건은 다음과 같다 μ A。
- 내성 시험은 특정 형식의 무선기기를 다루는 각 제품 관련 표준에 명시된 동작 모드에서 이루어져야 한다 μ A。
- 내성 시험은 정상적인 동작 상태에서 수행되어야 한다 μ A。
- 만약 피시험기기가 시스템의 일부분이거나 보조기기에 연결되는 경우、피시험기기는 포트를 활성화시켜 대표적인 설치상태로 필요한 보조기기를 연결하여 시험하는 것이 허용된다。
- 탈착형 안테나로 명시되지 않는 한、일체형 안테나의 무선기기는 정상 동작 상태에서 안테나를 장착시켜 시험해야 한다。
- 별도의 합격불합격 판정기준이 없는 보조기기의 내성 시험은 송신기 또는 수신기에 결합하여 시험하여 보조기기의 합격 또는 불합격 여부를 판단한다 μ A。
- 다수의 포트를 가지고 있는 제품의 경우、실제 동작 조건을 구현하고 모든 형태의 종단을 포함할 수 있도록 충분한 개수의 포트가 선정되어야 한다。
- 일반적인 동작 조건 시 연결되는 포트는 보조기기나 보조기기의 임피던스를 구현하기 위한 종단된 케이블의 일부분으로 연결되어야 한다 μ A。 射频 입/출력 포트는 정확하게 종단되어야 한다。
- 통상적으로 의도된 동작을 하는 동안 케이블에 연결되지 않는 포트、예를 들어 서비스 커넥터、프로그래밍 커넥터、일시적인 커넥터 등은、시험을 하는 동안 어떠한 케이블에도 연결하지 않는다 EMC。 이러한 포트에 케이블이 연결되어야만 하거나 피시험기기를 구동하기 위해 연결용 케이블이 연장되어야만 하는 경우、이러한 케이블의 연장이나 추가로 인해 피시험기기에 대한 평가가 영향을 받지 않도록 주의해야 한다。
- 시험하는 동안의 동작 모드와 시험 구성이 시험 성적서에 상세하게 기록되어야 한다 μ A。