请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2540
您好!
你好。
客户在该模块上购买了带 CC2541的 HM-10模块。
他想问他是否可以将其与 Packet Sniffer 软件结合使用。
如果是、是否有任何可帮助他回答问题的引导线或模块。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ray:
让他们使用 软件包监听 器(版本1)并 在器件上加载 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\sniffer_fw_fw_CC2540_UART.hex、因为 CC2541是二进制兼容的、但不支持 USB。
此致、
Ryan
您应该能够使用 闪存编程器完成此操作。 如果他们还没有 CC-调试器 等调试器/编程器、则也需要使用。
此致、
Ryan