This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:HM-10数据包监听器

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1115345/cc2541-hm-10-packet-sniffer

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

您好!

你好。

客户在该模块上购买了带 CC2541的 HM-10模块。

他想问他是否可以将其与 Packet Sniffer 软件结合使用。

如果是、是否有任何可帮助他回答问题的引导线或模块。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    让他们使用 软件包监听 器(版本1)并 在器件上加载 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\sniffer_fw_fw_CC2540_UART.hex、因为 CC2541是二进制兼容的、但不支持 USB。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    如何使用.hex 文件刷新模块? 执行此过程需要什么?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够使用 闪存编程器完成此操作。  如果他们还没有 CC-调试器 等调试器/编程器、则也需要使用。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户甚至没有 CC 调试器 来对 CC254x 进行编程、我建议您的客户购买 LAUNCHXL-CC26X2作为监听器。 这将更加简单且更具成本效益。