This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:SysConfig 不允许重映射 UART

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1114314/cc2651p3-sysconfig-does-not-allow-remapping-of-uart

器件型号:CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

为什么 SysConfig 不允许我更改 UART 的引脚? 所有其他引脚均呈灰色且不可访问。 我使用了 SDK 6_10_00_29中的 uart2ECHO_LP_CC2651P3_nortos_CCS 示例。

CCS 版本 11.2.0.00007  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    默认的 SysConfig 设置取决于 LaunchPad 引脚映射。  如果您选择"Show Board View"、然后选择"Use Custom Board"、则这些配置将不再是硬性设置、从而允许您选择您喜欢的任何 DIO。  有关 更多详细信息、请参阅《BLE5-Stack 用户指南》的"自定义硬件"部分。

    此致、
    Ryan