大家好、我正在使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03、blestack 不是5。
通过几个有关 AGC 的线程、我发现了以下内容:
1. AGC 默认被启用。
2.要禁用 AGC、 请将 URFC.c 的 ubRfRegOverride[]中的 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x05F8)更改为 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x05FF)。
-->范围是0x0500到0x05FF
这是我的问题、
1.就电流消耗而言, 启用 AGC 是否更好,还是使用固定增益无关紧要?
2. 在正常情况下 、启用 AGC 是否更好、还是 使用固定增益无关紧要?
谢谢、
Calvin