This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:关于 AGC

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1110835/cc2640r2f-about-the-agc

器件型号:CC2640R2F

大家好、我正在使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03、blestack 不是5。

通过几个有关 AGC 的线程、我发现了以下内容:

1.  AGC 默认被启用。

2.要禁用 AGC、 请将 URFC.c 的 ubRfRegOverride[]中的 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x05F8)更改为 HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x05FF)。

-->范围是0x0500到0x05FF

这是我的问题、

1.就电流消耗而言,  启用 AGC 是否更好,还是使用固定增益无关紧要?

2. 在正常情况下   、启用 AGC 是否更好、还是 使用固定增益无关紧要?

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    1、AGC 对电流消耗没有重大影响。

    2、在一些独特的实例中、优先选择固定增益(请参阅本页右侧的"类似主题"线程)、但对于典型操作、AGC 默认保持启用状态。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、

    您能否解释一下"一些独特的实例"、或者让我知道要查看哪个线程?

    很难找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步研究两个 BLE 事件之间的时序: https://e2e.ti.com/f/1/t/751455 
    尝试使用 CTE 测量方法进行相对电气测量、因此 每个数据包的 IQ 数据需要具有相同的增益 :https://e2e.ti.com/f/1/t/856175 https://e2e.ti.com/f/1/t/865255 

    此致、
    Ryan