Other Parts Discussed in Thread: CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2640
下午好、我用 CC2640R2FRSMR (4x4mm)做了一个小板、它只有10个 GPIO、我参考以下内容:
CC2650EM-4XS-RD 参考设计| 德州仪器 TI.com
开发 PCB 的原理图和设置"外部稳压器模式"的原理图1.8V:
在外部稳压器模式下使用 TPS62740的无线 SimpleLink CC26xx (TI.com)
在执行 BLE 之前、我从 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03中获取一个代码示例 NoRTOS、
代码示例为"gpiointerrupt"、我更改了 CC2640_LAUNCHXL.h 中的代码和设置引脚
只使 GPIO9闪烁、很遗憾它不起作用。
我的去 Σ PCB -振荡器24MHz 有两个电容、每个电容为15pF、代码示例不起作用。
2.我移除了具有电容补偿的芯片的电容、不起作用。
我希望有人能帮助我。