This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:外部稳压器模式不起作用- RSM 封装

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1107290/cc2640r2f-external-regulator-mode-not-works---rsm-package

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

下午好、我用 CC2640R2FRSMR (4x4mm)做了一个小板、它只有10个 GPIO、我参考以下内容:
CC2650EM-4XS-RD 参考设计| 德州仪器 TI.com

开发 PCB 的原理图和设置"外部稳压器模式"的原理图1.8V:

在外部稳压器模式下使用 TPS62740的无线 SimpleLink CC26xx (TI.com)

在执行 BLE 之前、我从 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03中获取一个代码示例 NoRTOS、  

代码示例为"gpiointerrupt"、我更改了 CC2640_LAUNCHXL.h 中的代码和设置引脚

只使 GPIO9闪烁、很遗憾它不起作用。

我的去 Σ PCB -振荡器24MHz 有两个电容、每个电容为15pF、代码示例不起作用。

2.我移除了具有电容补偿的芯片的电容、不起作用。

我希望有人能帮助我。