This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:广播集#2的 TX 功率

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1116733/cc1352p-tx-power-for-advertisement-set-2

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

在 simple_peripheral 示例中、有2个广播集、一个是使用1M PHY 的传统广播、另一个是使用编码 PHY 扩展的广播集。

当从 SysConfig 启用20dBm Tx 功率并使用频谱分析仪测量 Tx 功率时、我发现当两个广播集都启用时、编码 PHY 的 Tx 功率为14dBm、而1M PHY 在通道37和38上可以达到20dBm (如  BLE 用户指南中 CC13x2P 器件的 TX 功率退避表部分所述)。

我在仅设置了1个广播的情况下进行了测试、1M PHY 和编码 PHY 均可按预期输出20dBm。 为什么在同时启用2个广播集时将编码 PHY 限制为14dBm?

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是 LAUNCHXL-CC1352P-2、是这样吗?

    此外、您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 LAUNCHXL-CC1352P-2和 SDK6.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与其他团队成员核实、以找到解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    您能否尝试使用两个1M PHY 广播集并测量 TX 功率? 您是否会同时看到20dBm 或14dBm、而另一个看到20dBm、就像您在进行一个编码和一个1M 广播集时看到的那样?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我尝试过两个1M PHY 广播集、结果与使用编码 PHY 相同、一个14dBm、另一个20dBm (在通道37和38上)。

    在通道39上、两个广播均为14dBm。

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShuyGang、

    是否可以尝试使用  HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()函数来更改 TX 发射功率? 以下主题提供了一些有关如何执行此操作的有用信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990571/cc2642r-how-to-change-transmit-power-of-advertisment

    让我知道该函数是否能够更改第二个广播集上观察到的 txPower。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    使用  HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()没有任何不同。

    我找到了有关此问题的一些线索:

    1.仅 使用1个传统广播集时,Tx 功率正常(通道37和38为20dBm,通道39为14dBm)。

    2.仅  使用1个扩展广播集时,通道37/38/39上的 Tx 功率全部为20dBm。

    使用扩展广播时、通道39上的功率为20dBm:

    3.当使用1个传统广播集+ 1个扩展广播集时,扩展广播的 Tx 功率在所有通道上变为14dBm (37/38/39)。

    使用两个广播集时、通道37上的功率为14dBm:

    根据这一观察结果、我猜 TxPowerBackoffTable 不会应用于扩展广播集、因此在以14dBm 在通道39上发送旧广播后、发送下一个扩展广播时 Tx 功率不会改变。

    如果我理解正确、那么使用1M PHY 时、通道39上的 Tx 功率回退值应为14dBm、无论使用传统广播还是扩展广播、这是正确的吗? 如果是、我认为堆栈的行为不符合规范。

    您能否与我们的研发团队确认此行为背后的逻辑? 非常感谢!

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang

    我们仍在研究此问题、一旦我有一些其他信息要共享、我将立即向您更新。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我们已经安排了下周初在实验室进行一些测试。 同时、您能否向我们提供您用于测试的项目?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请查找随附的项目、所有项目均基于 SDK 6.20和 CC1352P-2 LaunchPad。

    simple_peripheral_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_One_legacy_Adv:1个传统广播、1M PHY、20dBm

    simple_peripheral_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_One_ext_Adv:1个扩展广播、1M PHY、20dBm

    simple_peripheral_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_two_adv_20dBm:2个广播(1个传统+ 1个扩展)、都使用1M PHY、20dBm

    e2e.ti.com/.../Adv_5F00_Tx_5F00_Power_5F00_Test.7z

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我们能够再现本地观察到的行为。 我已提交一张包含所有提供信息的 TT。 该票据应由研发部门尽快处理、然后 将制定一项调查计划并处理该问题。 同时、这种行为是否会给客户带来问题? 客户是否能够解决此问题、或者是否因为此问题而被阻止?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的支持!

    客户只需启用一个广播集就可以解决此问题、但很好的一点是、未来的 SDK 中将修复此问题、以避免其他客户出现类似问题。

    此致、

    水阳