This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:请帮助确认安全级别

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1129505/cc2564c-please-help-to-confirm-the-security-level

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: AES-128

您好!

我们现在正在产品中使用带有 TI Bluetopia 栈的 CC2564C、我们的安全团队希望确认 BT 协议栈使用的 SPP 的安全级别。

我可以搜索 SSP - Security Simple 配对:

安全级别:

  • 安全级别1 完全支持无安全性的通信、适用于任何蓝牙通信、但可将其视为适用于未配对的通信。
  • 安全级别2 在设备未配对时的通信期间支持 AES-CMAC 加密(通过 RFC 4493称为 AES-128、符合 FIPS 标准)。
  • 安全级别3 支持加密并需要配对。
  • 安全级别4 支持所有铃音和口哨、而不是用于加密的 AES-CMAC、而是使用 ECDHE (也符合 FIPS 标准的椭圆曲线 Diffie-Hellman aka P-256)。

然后是安全模式:

  • 安全模式1 是指没有数据签名的级别
  • 安全模式2  具有 数据签名的相同级别、包括配对和未配对通信。
  • 混合安全模式 是指要求器件同时支持安全模式1和2时、即需要支持有符号和无符号数据。

因此、请指出使用当前 Bluetopis 堆栈的选项、非常感谢!

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    我将在周一跟进。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    最好查看控制器提供的安全功能、因为在蓝牙经典中、安全管理器协议在控制器中实现。 CC2564C 支持安全简单配对、但不支持安全连接。 我不确定安全级别和安全模式、但我们支持基于下图的安全简单配对:

    要查看支持功能的完整列表、请查看 Bluetooth SIG CC2564C QDID 的 ICS 详细信息

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!