大家好、
使用 STM32f407VG Discovery + cc2564C、并在 TI 官方网站上下载 SDK v4.0.2.2。
问题:作为 SPPDemo、将 CC256xEM-STADAPT 的 J1~J6更改为"发现"、并通过参阅 Enable_STM32_Discovery.pdf 更改了代码。 Bu 蓝牙找不到 他们是否需要配置其他内容?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 STM32f407VG Discovery + cc2564C、并在 TI 官方网站上下载 SDK v4.0.2.2。
问题:作为 SPPDemo、将 CC256xEM-STADAPT 的 J1~J6更改为"发现"、并通过参阅 Enable_STM32_Discovery.pdf 更改了代码。 Bu 蓝牙找不到 他们是否需要配置其他内容?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
如果客户使用 CC2564C、我建议使用 STM32蓝牙5.1协议栈。 这是我们最新的堆栈、其主机和配置文件更新已通过蓝牙5.1认证。 客户是否有理由使用4.0堆栈?
当客户运行 SPPDemo 的"Inquiry"命令时、他们是否看到任何可用的蓝牙器件?
谢谢、
Jacob
您好、Jacob、
感谢您的支持! 我今天只是想回听客户的反馈:
实际上他们已经尝试 过5.1版,但手机仍然找不到。
[引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1064039/cc2564c-bluetooth-issue/3942850#3942850"]当客户运行 SPPDemo 的"查询"命令时、他们是否看到任何可用的蓝牙设备? [/报价]程序似乎在不断执行 BTPS_ProcessScheduler 命令。 您能否帮助指导如何知道程序运行到"查询"命令? 他们是否需要在设备运行时通过电话检查设备?
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
"应用程序日志"是指客户在运行应用程序时看到的输出。 例如、当客户 在 Keil 或 IAR IDE 中从 Bluetopia STM32 5.1协议栈运行示例时、当他们运行"Inquiry"命令时、会将什么视为输出? 他们是否看到要连接的手机的蓝牙地址?
在该示例中、他们可能希望引用 SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode 和 SetPairabilityMode、以便其他器件更容易地发现 STM32。
谢谢、
Jacob
您好、Jacob、
[引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1064039/cc2564c-bluetooth-issue/3961318#3961318"]在上图中,您可以看到"命令选项",这些选项是用户可以使用的所有命令。该图像是" tera term "吗?
使用 micro USB 连接 stm32f4和计算机时、找不到 COM 端口。
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
是的、此映像是 Tera Term、但客户可以使用任何 UART 终端。
如果未找到 COM 端口、客户可能需要 针对 STM32的特定驱动程序。 如果我提供的链接不是正确的驱动程序、客户可能需要联系 ST Micro。
谢谢、
Jacob
您好、Cherry、
我真的认为这是一个更适合 ST Micro 的问题。 但是 、在 STM32发现页面上、有大量文档可用于器件入门。
在 具有 STM32F407VG MCU 的 Discovery 套件-用户手册中 、USB 连接器看起来提供了虚拟 COM 端口:
客户可能需要安装 ST-LINK/V-2驱动程序才能看到 COM 端口。
谢谢、
Jacob