This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:蓝牙问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064039/cc2564c-bluetooth-issue

器件型号:CC2564C

大家好、

使用 STM32f407VG Discovery + cc2564C、并在 TI 官方网站上下载 SDK v4.0.2.2

问题:作为 SPPDemo、将 CC256xEM-STADAPT 的 J1~J6更改为"发现"、并通过参阅 Enable_STM32_Discovery.pdf 更改了代码。 Bu 蓝牙找不到 他们是否需要配置其他内容?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不确定负责人今天是否有空。 如果没有、您可能需要等到下周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢,我们注意到,由于假期,反应将推迟。 感谢您的提醒。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果客户使用 CC2564C、我建议使用 STM32蓝牙5.1协议栈。 这是我们最新的堆栈、其主机和配置文件更新已通过蓝牙5.1认证。 客户是否有理由使用4.0堆栈?

    当客户运行 SPPDemo 的"Inquiry"命令时、他们是否看到任何可用的蓝牙器件?  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的支持! 我今天只是想回听客户的反馈:

    实际上他们已经尝试 过5.1版,但手机仍然找不到。

    [引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1064039/cc2564c-bluetooth-issue/3942850#3942850"]当客户运行 SPPDemo 的"查询"命令时、他们是否看到任何可用的蓝牙设备?  [/报价]

    程序似乎在不断执行 BTPS_ProcessScheduler 命令。  您能否帮助指导如何知道程序运行到"查询"命令? 他们是否需要在设备运行时通过电话检查设备?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户能否共享他们在此处看到的应用程序日志? 他们应该会看到这样的情况、他们可以在其中调用"查询"命令来查看可连接到以下设备的可用蓝牙设备:

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    今天、我只是从客户那里听到:

    您能否帮助指定从何处获取应用程序日志?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    "应用程序日志"是指客户在运行应用程序时看到的输出。 例如、当客户 在 Keil 或 IAR IDE 中从 Bluetopia STM32 5.1协议栈运行示例时、当他们运行"Inquiry"命令时、会将什么视为输出? 他们是否看到要连接的手机的蓝牙地址?

    在该示例中、他们可能希望引用 SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode 和 SetPairabilityMode、以便其他器件更容易地发现 STM32。

    谢谢、
    Jacob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    谢谢! 客户希望在将程序下载到开发板后了解如何知道运行哪个命令?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户将知道正在运行哪个命令、因为应用程序将要求用户在提示符中键入命令。 在上图中、您可以看到"命令选项"、这些选项是用户可用的所有命令。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    [引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1064039/cc2564c-bluetooth-issue/3961318#3961318"]在上图中,您可以看到"命令选项",这些选项是用户可以使用的所有命令。

    该图像是" tera term "吗?  

    使用 micro USB 连接 stm32f4和计算机时、找不到 COM 端口。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是的、此映像是 Tera Term、但客户可以使用任何 UART 终端。

    如果未找到 COM 端口、客户可能需要 针对 STM32的特定驱动程序。 如果我提供的链接不是正确的驱动程序、客户可能需要联系 ST Micro。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    当使用 CubeMX 中的中间件 USB_device 启动 VCP 时、可以通过 micro USB 在计算机上使用 VCP。 虽然使用 SPPDemo 时未显示 VCP、但客户想知道是否无法使用 mini USB 或 micro USB 进行连接、如果不能、如何解决?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不熟悉 VCP、这是串行控制台应用程序吗? 客户是否能够成功对 STM32板进行编程? 如果是,他们应该能够使用串行控制台程序查看应用程序打印。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您在这个问题上的帮助!

    他们可以将程序下载到开发板。 但 COM 和 LPT 中没有新器件。 客户想知道应该使用哪根电缆将 PC 连接到 STM32开发。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我真的认为这是一个更适合 ST Micro 的问题。 但是 、在 STM32发现页面上、有大量文档可用于器件入门。  

    具有 STM32F407VG MCU 的 Discovery 套件-用户手册 、USB 连接器看起来提供了虚拟 COM 端口:

    客户可能需要安装 ST-LINK/V-2驱动程序才能看到 COM 端口。

    谢谢、
    Jacob