This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CCS/CC2650 Launchpad

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2650, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1065356/launchxl-cc2650-ccs-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1CC2650CC2640R2F

大家好、

我希望不熟悉 CCS。 我想使用 TI Resource Explorer 中提供的 project_zero 文件启动 BLE。 但我发现以下错误。 请帮助我解决此问题。 另请查找所附的参考图像。

操作系统- Ubuntu 18

CCS 版本-  版本:10.4.0.00006   

Errors

System specs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 LAUNCHXL-CC2650 或 LAUNCHXL-CC26x2R1? 如果使用 LAUNCHXL-CC2650、则应使用 BLE-STACK-2-X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LaunchExcel CC2650。 我将检查您建议的 BLE 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在  Ubuntu 上安装 BLE-STACK-2-X_2.07.06?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sahil、

    遗憾的是、未为 Linux 环境提供安装程序。 如果可能、我建议继续在 Windows 计算机上运行、因为这是我们测试过的内容。

    我找到了一些可以让您前进的旧文档(由您自行承担风险): https://processors.wiki.ti.com/index.php/Building_BLE_Projects_on_Linux 。 注意:此 Wiki 页面已被弃用、因此我在这里没有任何进一步的指导来提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我已经在 Windows 上安装了 BLE SDK。 我想通过 BLE (nrf connect 软件)发送 ADC 数据。 以下是软件中提供的示例。 您能向我建议哪一个示例是合适的?

    examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 nrf connect 软件、但我建议您使用 simple_peripheral 作为基础来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已在 Launchpad 板中下载 simple_peripheral。 程序下载成功。 我现在指的是这个模块- 简单外设。  根据此链接、它应通过 UART 投射数据、并且 Launchpad 应在 BLE 扫描仪应用中可见。 但我没有通过 UART/BLE 扫描仪应用获取任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所指的链接是 CC2640R2F 而非 CC2650。 对于 CC2650、我建议您访问 software-dl.ti.com/.../overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sahil、

    我建议查看我们 的 Simplelink Academy 模块 、简要概述通过低功耗蓝牙发送数据所需的步骤。 简而言之、您需要使用通知发送数据。 这确实需要更改应用的蓝牙 LE 配置文件。

    请注意、链接 的 Simplelink Academy 模块 基于 CC2640R2F、可能不会直接应用于 CC2650上的项目。 如需更多信息、请查看 SDK 安装目录的 docs 文件夹并查看我们的用户指南。 YK 提供了与 您的设备匹配的信息的链接,但我们在本材料中扩展了新一代器件。

    我建议在单独的主题中发布任何后续问题、因为我们与原始帖子有所不同。