主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1、 CC2650、 CC2640R2F
大家好、
我希望不熟悉 CCS。 我想使用 TI Resource Explorer 中提供的 project_zero 文件启动 BLE。 但我发现以下错误。 请帮助我解决此问题。 另请查找所附的参考图像。
操作系统- Ubuntu 18
CCS 版本- 版本:10.4.0.00006


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我希望不熟悉 CCS。 我想使用 TI Resource Explorer 中提供的 project_zero 文件启动 BLE。 但我发现以下错误。 请帮助我解决此问题。 另请查找所附的参考图像。
操作系统- Ubuntu 18
CCS 版本- 版本:10.4.0.00006


是否使用 LAUNCHXL-CC2650 或 LAUNCHXL-CC26x2R1? 如果使用 LAUNCHXL-CC2650、则应使用 BLE-STACK-2-X
嘿、Sahil、
遗憾的是、未为 Linux 环境提供安装程序。 如果可能、我建议继续在 Windows 计算机上运行、因为这是我们测试过的内容。
我找到了一些可以让您前进的旧文档(由您自行承担风险): https://processors.wiki.ti.com/index.php/Building_BLE_Projects_on_Linux 。 注意:此 Wiki 页面已被弃用、因此我在这里没有任何进一步的指导来提供帮助。
您所指的链接是 CC2640R2F 而非 CC2650。 对于 CC2650、我建议您访问 software-dl.ti.com/.../overview.html
嘿、Sahil、
我建议查看我们 的 Simplelink Academy 模块 、简要概述通过低功耗蓝牙发送数据所需的步骤。 简而言之、您需要使用通知发送数据。 这确实需要更改应用的蓝牙 LE 配置文件。
请注意、链接 的 Simplelink Academy 模块 基于 CC2640R2F、可能不会直接应用于 CC2650上的项目。 如需更多信息、请查看 SDK 安装目录的 docs 文件夹并查看我们的用户指南。 YK 提供了与 您的设备匹配的信息的链接,但我们在本材料中扩展了新一代器件。
我建议在单独的主题中发布任何后续问题、因为我们与原始帖子有所不同。