This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:是否可以在 QFN 封装下使用布线

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064283/cc2651r3-is-it-ok-to-have-traces-under-qfn-packaage

器件型号:CC2651R3

大家好、

请注意、是否可以在散热焊盘和焊盘之间的 QFN 封装下使用布线?

请查看图片(所选轨迹):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它是2层电路板、则不会。 第2层应该是器件下方的实心接地。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、不建议使用散热焊盘和引脚焊盘之间的走线、因为这可能会导致意外行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到过针对 CC 器件执行了多次此操作、没有任何问题。 虽然 TI 不会正式认可、但我看不到任何问题。 只需确保您与引脚和接地焊盘之间有足够的间隙、当然还要确保迹线不会接触 IC 的接地焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fredrik!

    感谢您的诚实回答。

    我发现、焊盘和接地焊盘之间的走线可以简化布局、使2层板的底层接地层更加一致。