This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 的堆栈和 DID 详细信息

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1052956/cc2564c-stack-and-did-details-for-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好!

 

我们计划在其中一款产品中使用 CC2564C。

 

1) 1)我们是否可以在 iMX 上使用 Bluetopi 作为主机/Linux 堆栈。

2) 2)除 Bluetopi 以外的其他器件、CC2564C 是否支持 BlueZ。

 

3) 3)根据文档 swru581和以下语句、我们无法同时运行多个配置文件。 在这种情况下、至少我们是否可以同时在 BT 中运行一个配置文件、并在 BLE 中运行一个配置文件/连接。

   “在任何给定的时间点,只有一个应用程序可以访问 Bluetopia 栈。 如果多个配置文件同时使用蓝牙控制器,这会使开发变得困难和复杂”。

 

4)对于主机子系统、我们是否可以参考 D055685。 但它仅包含 SPP 配置文件。

 

5) 5)是否可以参考 D055684。 但我只看到 HID 设备角色。 Bluetopia 仅支持 HID 设备、甚至支持 HID 主机角色、但未经过认证。

 

请告诉我您的意见。

 

谢谢、此致

Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    1.您可以在 Linux 主机(如 iMX)上使用 BluetopiaPM。

    2. BlueZ 不受 TI 支持、但应与 CC2564C 兼容。

    3.使用 BluetopiaPM,您可以同时运行多个应用程序。 BluetopiaPM 允许您具有多个蓝牙链接、其中 Bluetopia 栈仅允许您一次运行一个应用程序:

    4.和5. 您可以参考此声明 ID。 TI 正在对此进行研究、并将很快更新 TI.com。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 提供的意见。

    1) 1)您能否评论" Bluetopia 是否仅支持 HID 设备、甚至 HID 主机角色"。 您是指 HID 主机受支持但未经过认证。 请确认。

    2) 2)也在 QDID 172096中提及、如下所示。 是否要获得最新版本的认证。 根据我的理解、即使我们通过了 HID Host 认证、我们也无法提交 QDID 172096来获取最终产品的 DID。 如果我错了、请纠正我的问题。

    "QDID 172096实现了计划于2022-02-01弃用的规范。 此设计仍可在新商品信息中引用;但是、在弃用规范后、您将无法提交参考此商品信息的子集设计以进行资格认证。"

    谢谢、此致

    Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我下周将在这里跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    1. Bluetopia 有一个 HID 配置文件、在 QDID:172096中列出。 我不确定它是否经过认证、您是否有一个示例、您可以共享认证的配置文件?

    2.我认为情况确实如此,但我需要与专家核实,以确保情况确实如此。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1) 1)在172096年、只有 HID 设备角色获得认证、但 HID 主机角色不获得认证。  HID 主机可参考110382。 在 ICS 详细信息中、未选择"主机、报告协议"。

    2) 2)当然可以。 请与您的内部团队一起检查第1点和第2点、并告诉我您的意见。

    谢谢、此致

    Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我将在下周跟进此请求。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我们的 CC256x 器件支持 HID 主机和器件角色。  

    2.截至2月的截止日期、您仍可以根据我们的 QDID 提交最终产品资质认证。 截止日期后、您回答正确;由于弃用的配置文件、无法限定新的列表。  

    我们正在积极研究更新这些配置文件、但目前还没有时间表。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    CC2564C 支持蓝牙5.1。 是否有任何计划让最新的主机通过 BT 5.1认证。

    如果没有经过认证的主机堆栈、在 新设计中选择 CC2564C 将面临风险。

    谢谢、此致

    Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    Bluetopia Host 通过了高达5.1的 QDID 认证 - 172097。 Bluetopia 5.1协议栈应可在 TI.com 上下载。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息。 很高兴听到有关新 QDID 的消息。