Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、
大家好、
过程:当使用 CC2642 (主器件)连接 CC2640R2F (从器件)时、在发送数据包时会在主器件中打开一个计时器以读取当前计时器计数值(使用 GATT_WriteCharValue 函数); 在从器件接收到来自主器件的数据后、通过 Notify 将数据完整地发送回主机、主机在 ATT_Handle_Value_Noti 中接收到数据后立即读取定时器值。
减去这两个计时器值、然后乘以时钟刻度(使用48MHz 晶体、1/48000000)、从而产生大约20ms 的时间。
问题:时间太长了、客户在手机(Android)上使用 BLE 调试助手进行测试、得到的 Tome 只有1到3ms。 客户希望知道有什么方法可以缩短这段时间。


您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃