Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我一直在使用 cc2650moda 模块。
我正在处理 sppserver-sppclient 固件。 我需要通过 UART 将数据从 Host1发送到 cc2650moda (服务器)、 然后通过无线方式将数据发送 到另一个 cc2650模块、该模块将通过 UART 向 Host2发送数据、反之亦然。 这种情况没有任何问题。在这里,我没有使用预先定义的符号 power_saving。
但是、当我定义它时、UART 不工作。顺便说一下、我正在使用我的定制板进行测试。
我需要让它在待机模式下工作。
在使用进行测试的定制板中、我 只有两个 GPIO 可与配合使用。不使用 MRDY 和 SRDY、这是可以实现的。
最初发布的固件是为 cc2650设计的、但我已使用其板级配置文件将其更改为 cc2650moda booster pack。
此致
Sanath