This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:UART 处于待机模式、不带 MRDY 和 SRDY

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048805/cc2650moda-uart-in-stand-by-mode-without-mrdy-and-srdy

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我一直在使用 cc2650moda 模块。

我正在处理 sppserver-sppclient 固件。 我需要通过 UART 将数据从 Host1发送到 cc2650moda (服务器)、 然后通过无线方式将数据发送 到另一个 cc2650模块、该模块将通过 UART 向 Host2发送数据、反之亦然。 这种情况没有任何问题。在这里,我没有使用预先定义的符号 power_saving。

但是、当我定义它时、UART 不工作。顺便说一下、我正在使用我的定制板进行测试。

我需要让它在待机模式下工作。

在使用进行测试的定制板中、我 只有两个 GPIO 可与配合使用。不使用 MRDY 和 SRDY、这是可以实现的。

最初发布的固件是为 cc2650设计的、但我已使用其板级配置文件将其更改为 cc2650moda booster pack。

此致

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启用 POWER_SAVing、则需要使用 WAKEUP 引脚。 另一种方法是在传感器控制器中使用仿真 UART、以便在 MCU 处于睡眠模式时接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的答复。

    我没有得到你的意见,请你详细说明。

    我现在使用了一个 GPIO 引脚作为中断、以便可以将其用于唤醒。我正在研究如何使用它。

    对此,

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有可用的 GPIO、您可以参阅引脚中断示例、以实现 GPI 中断来唤醒 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、我会这样做。

    注意事项

    Sanath