This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:对于 BLE Tx 测试、如何设置更高的 Tx 功率

Guru**** 2917700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048246/cc2652p-for-ble-tx-test-how-to-set-for-higher-tx-power

器件型号:CC2652P

大家好、

我的客户使用 CC2652P、他们希望使用高 Tx 功率执行 Tx 测试。 对于 BTool、 HCIExt_SetTxPowerCmd 仅设置为5dBm。 您能否说明如何将 Tx 功率设置为18~20 dBm? 客户可以使用外部处理器向 CC2652P 发送 HCI 命令。 如果 BTool 无法扩展更高 Tx 功率的选项,请指导如何设置 HCI 命令的参数?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请问您是否考虑过使用 SmartRF Studio

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    实际上、我自己运行了一些测试、似乎 BTool 允许更高的吞吐量。

    此屏幕截图来自 SDK 5.20。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

     

    当然、我们可以使用 SmartRF Studio 测试 BLE 功能。

    但使用该工具在生产线上进行测试可能会很不方便。

    那么、您能否提供 HCI 命令? 我们可以直接尝试。

    请引导我们注意我们需要注意的事项。

    非常感谢。

     

    此致、

    Bigood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否看到了我之前的消息。

    如果需要、可使用 BTool 找到用于将 TxPower 设置为20dBm 的 HCI 命令:

    [5] : <Tx> - 09:53:44.344
    -Type           : 0x01 (Command)
    -OpCode         : 0xFC01 (HCIExt_SetTxPowerCmd)
    -Data Length    : 0x01 (1) byte(s)
     Tx Power       : 0x15 (21) (HCI_EXT_TX_POWER_20_DBM)
    Dump(Tx):
    0000:01 01 FC 01 15                                  .....
    --------------------------------------------------------------------

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    我使用 Code Composer Studio 为 CC2652P 构建 ble5_host_test_cc13x2p2lp_app.hex。  是否可以将此图像的 txpower 设置为20dBm ?? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    Clement 已验证新 SDK 中的 BTool 可支持高达20dBm 的功率。 如果您使用新 SDK 来构建 host_test 映像、它应该支持该映像。 您可以先使用 BTool 进行验证。 谢谢你。