This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:异常高电流消耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1044483/cc2650-unusual-high-current-consumption

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2640R2F

最近、我们发现在我们的应用的最新量产批次中电流消耗增加。 在 BLE 8µA 间隔之间、MCU 进入睡眠状态、正常电流消耗约为3 μ A。 80µA、新的产品显示空闲流耗增加到35 μ A。

一些背景信息:

  • 该应用每1800ms 广播一个 BLE 数据包
  • 2层 PCB 设计、厚度为1.6mm、FR4
  • 两层确实 具有纯接地
  • 只连接了一个按钮和一个用于驱动蓝色 LED 的升压转换器
  • 由 CR2032电池供电
  • 确切器件型号: CC2650F128RHB

我们进行了以下测试:

  • 多个32kHz 晶体->无解决方案
  • 32kHz 晶体的不同负载电容值->无解决方案
  • 重新焊接 所有只有磁通的 CC2650连接->可暂时解决此问题。 电流8µA 至3 μ A、但几天后、这种影响消失了
  • 将具有磁通的 X32K Q1和 Q2焊盘重新焊接  ->可暂时解决此问题。 电流8µA 至3 μ A、但几天后、这种影响消失了
  • 不同的焊锡膏在生产中(ON338CPP 和 WS820)->没有区别
  • 清洗 PCB ->无解决方案
  • 卸下降压转换器->无解决方案
  • 匹配2.4GHz 天线->无解决方案
  • 在 MCU 的32kHz 晶体引脚上添加涂层(例如 SL 1307 FLZ-HT 和硅涂层)->可以暂时解决该问题

我们没有可能的解决方案、客户有4000个有问题的 PCB。

有什么想法或解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设器件版本在此生产运行中是相同的吗?

    这可能是32kHz xtal 部分的焊接问题。

    查看此处的指导是否有助于 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/554607/cc2650-current-consumption

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我们检查了 X 射线下的 PCB、所有焊料都很好。

    甚至使用串联电阻器和1M 欧姆并联电阻器重新焊接32k 晶振。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定固件逻辑正常?  如果器件消耗这种能量、但电路板未短接/潮湿/交叉连接、则表示 CPU 正在执行某种操作。  您能告诉我们您使用的库的哪个版本、编译器等  我还记得、在我们解决仍然受 Code Composer Studio 10.4支持的16.9.10 LTS 之前、在编译器、蓝牙堆栈和能耗方面存在很多问题。  我最终使用的蓝牙库是2_02_01_18、尽管我认为您可以向上移动到2_02_06_07 (可能是支持 CC2650的最后一个库)。  我们从现在开始转向 CC2640R2F、但我仍然有几千块 CC2640板浮动。  编辑: 我最后还在我们的板上使用了喷漆、这在潮湿/潮湿的条件下会有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了解决方案。 在上一批中、有另一个 IC 连接到 CC2650、但由于组件短缺、这一个 IC 不存在于最新的批次中、这不是一个大问题、因为它仅供将来使用。 由于它未组装、CC2650的一个引脚处于未定义状态、看起来是什么样子。 我们希望它是输入高阻抗。

    我们删除了代码行、其中该未连接引脚被定义为无上拉/下拉的输入。 之后、电流消耗降至正常值。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我帮助了很多,但很高兴听到它的分类!