This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1043814/cc2652rb-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

XDS110 USB 调试探针/IcePick_C:

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包9.4.0.00129)

CC2652RB 开发套件

现在怎么办???

在 XDS110固件更新后、我在一个板上使用 UniFlash 加载十六进制文件。

然后、在 XDS110的更新请求之后、我也从 CCS 加载第二个电路板。

结果相同。 电路板不再有反应。

该软件是 GitHub 修改后的简单串行套接字示例、以前运行时不会出现此类问题。 然后、我按照所述将 UUID 更改为 Adafruit BlueFruit LE 版本。 这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此类问题通常与您可能已经进行的软件更改无关。

    确保信号 TMS、TCK、TDI、TDO、RESET 和 GND 上的跳线被正确设置。 同时确保电路板不会发生短路。

    然后尝试使用 闪存编程器2对器件进行整体擦除

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也是我的预期、尤其是我所做的这些 SW 更改无法解释这种行为。 然而,它们是我在运作和这种完全失败之间唯一的区别。

    我没有更改跳线中的任何内容或板上的任何其他内容。 第二块电路板是开箱即用的、就像我现在使用它之前的第一块电路板一样。 开箱即用未配备 TDO、TDI 和 SWO 跳线、但这对于我之前使用的电路板来说从未是问题。 我使用的其他两个板也不使用这些跳线。

    问题是、在这些条件下、什么会导致该误差? 只有在进行实际微不足道的更改的情况下进行编译、如何才能实现类似的效果?

    我将尝试完全删除电路板。 (我假设我也必须重新安装 BIM。) 如果这样做的话,我想为自己今后的工作保留这样一个程序。 因此,重要的是要知道应采取哪些措施来避免再次发生这种事件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    擦除后、闪存编程器2会执行该操作