主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
XDS110 USB 调试探针/IcePick_C:
连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包9.4.0.00129)
CC2652RB 开发套件
现在怎么办???
在 XDS110固件更新后、我在一个板上使用 UniFlash 加载十六进制文件。
然后、在 XDS110的更新请求之后、我也从 CCS 加载第二个电路板。
结果相同。 电路板不再有反应。
该软件是 GitHub 修改后的简单串行套接字示例、以前运行时不会出现此类问题。 然后、我按照所述将 UUID 更改为 Adafruit BlueFruit LE 版本。 这会导致问题吗?