Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 CC2640
您好!
我使用 的是 LAUNCHXL-CC2650。
BLE SDK 2_02_07_06
CCS7.4
编译器 TI v5.2.6
请告诉我如何导入或查找 CC2650 Launchpad 的 BLE 中央示例代码?
谢谢你
Dnyaneshvar salve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 的是 LAUNCHXL-CC2650。
BLE SDK 2_02_07_06
CCS7.4
编译器 TI v5.2.6
请告诉我如何导入或查找 CC2650 Launchpad 的 BLE 中央示例代码?
谢谢你
Dnyaneshvar salve
您好!
LAUNCHXL-CC2650 LaunchPad 用于评估 CC2650。 TI 建议评估以下器件之一、以获得其他功能和更多可用的闪存:
如果您决定继续使用 CC2650、则应在 https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 中找到 CC2640/CC2650所需的示例。
以下是我从旧线程复制的一些步骤。 它们是为 simple_central 编写的、但仍应有助于:
1.转至: https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 并下载了 BLE Stack v2.2和 CCS (两者均可在下载选项选项卡中找到)。
2.安装 CCS (仅限默认选项、我选择了仅支持 CC13xx/CC26xx 器件)。
3.安装 BLE Stack v2.2
4.在 CCS 中:Project -> Import CCS Projects -> Browse -> c:/ti/simplelink/examples/cc2650lp/simple_peripheral
5.勾选..._app 和..._stack ->单击完成
6.选择堆栈项目->单击"调试"(带有绿色虫子图标的按钮)。 这将生成并下载项目,但它会抱怨找不到 main()。 这是可以的、只需单击"终止"(带有红色矩形的按钮、或 CTRL-F2)。 它还要求更新我的调试器、我接受了。
7.选择应用程序项目->单击"调试"。
在这里、我实际上遇到了一个问题、因为 CCS 声称未安装正确的 TI-RTOS。 因为它附带了 BLE 堆栈、所以不正确。 但是我在这里找到了解决方案: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792184/ccs-cc2640-com-ti-rtsc-tirtoscc13xx_cc26xx-v2-21-1-08-is-not-currently-installed
我希望这将有所帮助、
此致、
如附加图像中所示、
CC2650LP Launchpad 没有示例代码) 、但可用于 CC2650EM (评估模块)
我可以使用为 EM 模块提供的示例吗?

您好!
我尝试将 CC2650EM 的 BLE 中央示例代码导入到 CC2650 Launchpad 中、
但遗憾的是、我在将代码上传到 CC2650时出错。
"连接到目标时出错
(ERROC-151 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误"
请查看随附的图片以了解错误的完整说明 
我甚至用同事 的笔记本电脑尝试过、但再次出现错误。
我还尝试了"Heart _rate _cc2650em_app"示例、但它给出了相同的错误。
(我可以上传工作区中的其他代码)
请提供指导
您好!
您可以在以下位置找到所需的 simple_central 示例: https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2/examples/cc2650lp
此致、
https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2/examples/cc2650lp
此链接为我提供了 BLE 简单中央示例的示例代码。
感谢您的观看。
谈到在这个过程中创建的另一个问题、我无法将 CC2650EM 代码上载到 CC2650 Launchpad、
我在这个链接"e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-cc2650-heart-rate-project-download-in-cc2650-launchpad"上得到了答案。
因此、我能够成功上传 CC2650EM (评估模块)的代码示例、例如。 "Heart Rate CC2650em_app"。
我附加的图像将帮助 e2e.e 上的其他用户。e2e.本质上 打开了网关、以使用"cc2650em"示例文件夹中提供的所有其他代码的完整列表。

此致、
Dnyaneshvar Salve