This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何获取示例项目-适用于 CC2650的 BLE Central?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1135199/launchxl-cc2650-how-to-get-example-project---ble-central-for-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2640

您好!

我使用 的是 LAUNCHXL-CC2650。

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI v5.2.6

请告诉我如何导入或查找 CC2650 Launchpad 的 BLE 中央示例代码?

谢谢你

Dnyaneshvar salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-CC2650 LaunchPad 用于评估 CC2650。 TI 建议评估以下器件之一、以获得其他功能和更多可用的闪存:

    • CC2642R:支持蓝牙5
    • CC2652R:支持低功耗蓝牙、Zigbee 和 Thread 的多协议
    • CC2640R2F:最新的低功耗蓝牙(4.2)堆栈

    如果您决定继续使用 CC2650、则应在 https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 中找到 CC2640/CC2650所需的示例。

    以下是我从旧线程复制的一些步骤。 它们是为 simple_central 编写的、但仍应有助于:

    1.转至: https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 并下载了 BLE Stack v2.2和 CCS (两者均可在下载选项选项卡中找到)。

    2.安装 CCS (仅限默认选项、我选择了仅支持 CC13xx/CC26xx 器件)。

    3.安装 BLE Stack v2.2

    4.在 CCS 中:Project -> Import CCS Projects -> Browse -> c:/ti/simplelink/examples/cc2650lp/simple_peripheral

    5.勾选..._app 和..._stack ->单击完成

    6.选择堆栈项目->单击"调试"(带有绿色虫子图标的按钮)。 这将生成并下载项目,但它会抱怨找不到 main()。 这是可以的、只需单击"终止"(带有红色矩形的按钮、或 CTRL-F2)。 它还要求更新我的调试器、我接受了。

    7.选择应用程序项目->单击"调试"。
    在这里、我实际上遇到了一个问题、因为 CCS 声称未安装正确的 TI-RTOS。 因为它附带了 BLE 堆栈、所以不正确。 但是我在这里找到了解决方案: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792184/ccs-cc2640-com-ti-rtsc-tirtoscc13xx_cc26xx-v2-21-1-08-is-not-currently-installed 

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如附加图像中所示、

    CC2650LP Launchpad 没有示例代码) 、但可用于 CC2650EM (评估模块)

    我可以使用为 EM 模块提供的示例吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将  CC2650EM 的 BLE 中央示例代码导入到 CC2650 Launchpad 中、

    但遗憾的是、我在将代码上传到 CC2650时出错。

    "连接到目标时出错

    (ERROC-151 0x0)

    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误"

    请查看随附的图片以了解错误的完整说明

    我甚至用同事 的笔记本电脑尝试过、但再次出现错误。

    我还尝试了"Heart _rate _cc2650em_app"示例、但它给出了相同的错误。

    (我可以上传工作区中的其他代码)

    请提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下位置找到所需的 simple_central 示例: https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2/examples/cc2650lp

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2/examples/cc2650lp

    此链接为我提供了 BLE 简单中央示例的示例代码。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谈到在这个过程中创建的另一个问题、我无法将 CC2650EM 代码上载到 CC2650 Launchpad、

    我在这个链接"e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-cc2650-heart-rate-project-download-in-cc2650-launchpad"上得到了答案。

    因此、我能够成功上传  CC2650EM (评估模块)的代码示例、例如。 "Heart Rate CC2650em_app"。

    我附加的图像将帮助 e2e.e 上的其他用户。e2e.本质上 打开了网关、以使用"cc2650em"示例文件夹中提供的所有其他代码的完整列表。

    此致、

    Dnyaneshvar Salve