This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2FRGZ 32.768K 时钟异常输出

Guru**** 2517480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015703/cc2640r2f-cc2640r2frgz-32-768k-clock-abnormal-output

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

CC2640问题说明:

芯片模型:CC2640R2FRGZ

2.现象:

产品1:蓝牙信标设备、以220ms 的时间广播数据、直接由一次性锂电池供电、全电池电压3.66V。

问题:(1)设备通电时、需要焊接电源线。 焊盘和电源线之间的来回接触不良、导致芯片无法运行。 测试中没有32.768K 晶体振荡器的输出。(2)蓝牙信标设备在交付前检测到数据、但其中一小部分在现场安装后会崩溃。 有些晶体在几天后崩溃、有些在几个月后崩溃、仍然没有32.768K 晶体振荡器输出回工厂进行测试。

产品2:扫描信标数据设备、通过 LP5912-3.3DRVT 稳定电压为芯片供电的可充电锂电池、锂电池充电芯片为 BQ24040DSQR.2S 打开260ms 扫描信标以广播数据。

~℃:当将2 80个产品放入温度循环室以在-10 +55 μ s 进行温度循环实验时、发现20个 CC2640R2FRGZ 在48小时后崩溃、并且测试中没有32.768K 晶体振荡器的输出。

3.当上述两种产品崩溃时,都可能切断电源,对 PCB 上的电容放电,然后重新启动电源。如果在没有放电操作的情况下切断电源,则重新启动无效。怀疑芯片是否在低功耗下失效, 希望能帮助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您的芯片未按预期工作。 也许您可以与我们分享有关您的董事会和您所看到问题的更多信息。 原理图/布局/电路板的任何图片都很有用、如果需要、可以离线共享。

    [引用 userid="472637" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015703/cc2640r2f-cc2640r2frgz-32-768k-clock-abnormal-output 上电时、需要焊接电源线。 焊盘和电源线之间的来回接触不良、导致芯片无法运行。 测试中没有32.768K 晶体振荡器的输出。[/引述]

    是否存在与 CC 器件的电源连接不良的问题? 还是器件在为您的晶体煎炸?

    [引用 userid="472637" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015703/cc2640r2f-cc2640r2frgz-32-768k-clock-abnormal-output ](2)蓝牙信标设备在交付前检测到数据,但其中一小部分在现场安装后会崩溃。 有些晶体在几天后崩溃、有些在几个月后崩溃、仍然没有32.768K 晶体振荡器输出回工厂进行测试。[/QUERP]

    您能更详细地描述一下"崩溃"的含义吗? 电路板是否简单但未按预期运行代码? 是否可以使用代码重新刷写代码并使其在崩溃后正常工作?

    [~ userid="472637" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015703/cc2640r2f-cc2640r2frgz-32-768k-clock-abnormal-output℃]当将2 80个产品放入温度循环室进行-10 +55 μ s 的温度循环实验时、发现20个 CC2640R2FRGZ 在48小时后崩溃、并且测试中没有32.768K 晶体振荡器输出。

    我看到  您正在使用的 BQ24040DSQR 器件的建议最低工作温度为0 C。如果您只能重复此测试、则我们可以尝试将其隔离以查看问题是否出在这里、 但我知道您是否不想再运行280块电路板。 我想再次说、我们需要有关"崩溃"的更多信息、我还想知道您使用的是什么32.768K 晶体。   也许扫描设备和信标设备都由于同样的原因而发生故障、您只需在温度室中对设备施加应力、就可以加速发生故障。

    最棒的

    不需要