主题中讨论的其他器件:CC2640
CC2640问题说明:
芯片模型:CC2640R2FRGZ
2.现象:
产品1:蓝牙信标设备、以220ms 的时间广播数据、直接由一次性锂电池供电、全电池电压3.66V。
问题:(1)设备通电时、需要焊接电源线。 焊盘和电源线之间的来回接触不良、导致芯片无法运行。 测试中没有32.768K 晶体振荡器的输出。(2)蓝牙信标设备在交付前检测到数据、但其中一小部分在现场安装后会崩溃。 有些晶体在几天后崩溃、有些在几个月后崩溃、仍然没有32.768K 晶体振荡器输出回工厂进行测试。
产品2:扫描信标数据设备、通过 LP5912-3.3DRVT 稳定电压为芯片供电的可充电锂电池、锂电池充电芯片为 BQ24040DSQR.2S 打开260ms 扫描信标以广播数据。
~℃:当将2 80个产品放入温度循环室以在-10 +55 μ s 进行温度循环实验时、发现20个 CC2640R2FRGZ 在48小时后崩溃、并且测试中没有32.768K 晶体振荡器的输出。
3.当上述两种产品崩溃时,都可能切断电源,对 PCB 上的电容放电,然后重新启动电源。如果在没有放电操作的情况下切断电源,则重新启动无效。怀疑芯片是否在低功耗下失效, 希望能帮助分析、谢谢!