This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:XDS110调试探针-目标 Flashloader 无法擦除扇区1

Guru**** 2767095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1135681/cc2651r3sipa-xds110-debug-probe---target-flashloader-failed-to-erase-sector-1

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIPUNIFLASHCC2651R3

您好!

当选择 CC2651R3SIPA 作为目标器件并使用 XDS110启动调试模式时、会发生以下错误:

我尝试使用 Code Composer Studio v11.2和 V12、但收到相同的错误。 这是 XDS110和 CC2651R3SIPA 的已知问题吗? 您需要哪些其他信息来帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    此类问题通常表示 XDS110与 CC2651R3SIPA 之间的连接有故障。  确保在两个接口(包括 GND、VCC、RST、TMS 和 TCK)之间使用短连接、并考虑将您的硬件设计提交  到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该设计大约在2周前提交审核、请有人检查审核状态。

    我能够使用变通方法进行闪存和调试、但仍然想了解我的 XDS110调试探针不工作的原因。 我能够在目标器件设置为 CC2652R1F 的 TI CC2652RSIP Launchpad 上使用 Uniflash 应用程序和 XDS110 JTAG 硬件刷写 PCBA。 当我尝试将 Uniflash 与 XDS110调试探针搭配使用并且目标器件设置为 CC2651R3SIPA 时、我会继续收到与之前发布的错误相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求硬件团队跟进您的审核请求。

    您能否提供 有关您提到的工作的详细信息?  您是否尝试 使用 Smart RF Studio 7测试 CC2651R3SIPA 器件?连接是否成功?  您使用的是 Uniflash 的哪个版本?  您能否陈述  CC2651R3SIPA 标记以及您从哪个分销商处获得该器件?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够成功连接到 Smart RF Studio 7。 我使用的是 Uniflash 版本8.0.0.4026。 器件标识为:CC2651 R SIPA 23W7187。 所有器件均从 TI store 购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。  此外、您是否尝试从 CCS 或 Uniflash 加载默认 LP_CC2651R3SIPA 示例工程?  我已经联系了内部工具团队、并将告诉您是否还有其他需要澄清的问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具团队已确认他们能够对 CC2651R3SIPA 器件进行编程:

    "我有一个板、因此我刚刚试用了 UNIFLASH 8.0.0.4026。  电路板被自动检测为 CC2651R3、然后编程工作正常。  选择 CC2651R3SIPA 作为目标器件时、我会收到与 E2E 帖子中所述相同的错误。 似乎是一个错误,但我不知道为什么。  使用 CCS 进行编程和调试确实可以。"

    此致、
    Ryan