主题中讨论的其他器件: CC2652RSIP、 UNIFLASH、 CC2651R3
您好!
当选择 CC2651R3SIPA 作为目标器件并使用 XDS110启动调试模式时、会发生以下错误:

我尝试使用 Code Composer Studio v11.2和 V12、但收到相同的错误。 这是 XDS110和 CC2651R3SIPA 的已知问题吗? 您需要哪些其他信息来帮助解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当选择 CC2651R3SIPA 作为目标器件并使用 XDS110启动调试模式时、会发生以下错误:

我尝试使用 Code Composer Studio v11.2和 V12、但收到相同的错误。 这是 XDS110和 CC2651R3SIPA 的已知问题吗? 您需要哪些其他信息来帮助解决此问题?
您好、Alexander、
此类问题通常表示 XDS110与 CC2651R3SIPA 之间的连接有故障。 确保在两个接口(包括 GND、VCC、RST、TMS 和 TCK)之间使用短连接、并考虑将您的硬件设计提交 到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查。
此致、
Ryan
您好、Ryan、
该设计大约在2周前提交审核、请有人检查审核状态。
我能够使用变通方法进行闪存和调试、但仍然想了解我的 XDS110调试探针不工作的原因。 我能够在目标器件设置为 CC2652R1F 的 TI CC2652RSIP Launchpad 上使用 Uniflash 应用程序和 XDS110 JTAG 硬件刷写 PCBA。 当我尝试将 Uniflash 与 XDS110调试探针搭配使用并且目标器件设置为 CC2651R3SIPA 时、我会继续收到与之前发布的错误相同的错误
工具团队已确认他们能够对 CC2651R3SIPA 器件进行编程:
"我有一个板、因此我刚刚试用了 UNIFLASH 8.0.0.4026。 电路板被自动检测为 CC2651R3、然后编程工作正常。 选择 CC2651R3SIPA 作为目标器件时、我会收到与 E2E 帖子中所述相同的错误。 似乎是一个错误,但我不知道为什么。 使用 CCS 进行编程和调试确实可以。"
此致、
Ryan