Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, ENERGYTRACE
Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
对于使用 CC2650MODA 器件的定制板、待机期间的电流消耗比预期(<100uA)高(600uA)。
该项目基于 CC2650 LaunchXL 的简单外设示例代码、使用 CCS 版本:9.2.0.00013进行开发。
我 使用 XDS110调试探针通过 EnergyTrace 工具(下载、不通过调试会话运行)测量电流消耗。
当运行简单外设时、我看到 BLE 广播事件之间的电流大约为600uA、而我预计所实现的定制板电流将小于100uA。
(我也已将电路板上的电流除以仅保留电源和 CC2650MODA、并看到类似的电流消耗)。
我还运行了 PinStandby 项目并看到大约150uA 的电流消耗。
我修改了简单外设 PIN_Init 配置表、以便每个 I/O (0至14)为 PIN_Unassigned。
我已经审查过类似的问题、这些问题与外部晶体的 LF OSCO 配置有关、当时没有、但我相信 CC2650MODA 包含相关晶体。
CC2650 LaunchXL 是该器件的正确示例板/代码吗?
对于待机电流为何如此高、您是否有其他建议(请理解可能有多种原因、但可以在需要时提供详细信息)?
谢谢